主题中讨论的其他部件:DRV8876、 DRV8872
我尝试在 LTSPICE 中对 DRV8876进行仿真、从而在 IN1和 IN2处提供输入。无论输入条件是什么、我只会在 OUT1和 OUT2引脚上提高电平。 我已尝试以下条件
1) 1) IN1为高电平、IN2为低电平
2) IN1低电平和 IN1高电平
3) IN1和 IN2 PWM、占空比为100kHz
给出了 VM 12V
VREF 3.3V
PMODE 被赋予高电平
Imode 以30k 接地
Iprop 接地为1500欧姆。
如果有任何问题、请纠正