主题中讨论的其他器件:DRV10970、 MCT8316Z
首先、我想说的是、在我得到的一批 MCT8316中、有一点问题; 数据表建议我可以通过降压转换器为 MCU 供电、MCU 控制 GPIO、然后控制 MCT8316 nSLEEP 引脚。 MCU 需要升高该引脚、但该引脚控制降压转换器、使 MCU 不会通电。 我使用齐纳二极管和电阻器为 nSLEEP 提供适当的逻辑电平、以便电机控制器能够运行、这样就解决了我的问题、但是、我希望大家都知道这是您的芯片和/或文档中可能需要纠正的问题。
无论如何,我的问题。
我目前正在将我的设计从旧的可靠 DRV10970过渡。 借助10970、我可以使用电阻分压器为 PWM 线路提供电压、从而控制电机的速度。
我可以使用 MCT8316执行此操作、还是使用 PWM 是硬性要求? 我希望避免使用 PWM、因为我的当前设计是一款无 MCU 的恒速器件。