This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:是否需要 MCT8316 PWM?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180437/mct8316z-q1-mct8316-pwm-required

器件型号:MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV10970MCT8316Z

首先、我想说的是、在我得到的一批 MCT8316中、有一点问题;  数据表建议我可以通过降压转换器为 MCU 供电、MCU 控制 GPIO、然后控制 MCT8316 nSLEEP 引脚。   MCU 需要升高该引脚、但该引脚控制降压转换器、使 MCU 不会通电。   我使用齐纳二极管和电阻器为 nSLEEP 提供适当的逻辑电平、以便电机控制器能够运行、这样就解决了我的问题、但是、我希望大家都知道这是您的芯片和/或文档中可能需要纠正的问题。


无论如何,我的问题。

我目前正在将我的设计从旧的可靠 DRV10970过渡。   借助10970、我可以使用电阻分压器为 PWM 线路提供电压、从而控制电机的速度。

我可以使用 MCT8316执行此操作、还是使用 PWM 是硬性要求?   我希望避免使用 PWM、因为我的当前设计是一款无 MCU 的恒速器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您指出这一点。  我们将在 EVM 用户指南中添加一条注释并进行修复。  

    关于 PWM 速度输入、可通过改变 PWM 占空比来控制 DRV10970中的电机速度。 您是否使用模拟计时器(555计时器)使用 POT 生成 PWM? 您能否共享 DRV10970原理图?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我必须的话、这就是计划。   我不喜欢这个想法。   正如我之前所说、DRV10970仅通过一个控制电机速度的电阻分压器即可正常工作、但是、我的电流设计中没有任何东西可以利用它在 MCT8316上使用类似的电阻分压器进行速度控制。   因此、问题是、如果电阻分压器工作、那么我还有另一个问题需要解决(这是什么、我不知道) 、但如果需要 PWM、那么我可能会使用555电路。

    这是我的测试板电路原理图、它的辉煌。   我希望您可以阅读它(我粘贴了一个可读的图像、希望它已被保留)





    谢谢你

    Rob Stoddard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    感谢大家分享原理图。 我检查了您的电阻分压器、看起来您使用的是1K (连接到5V)和10K 电阻器(连接到 GND)。 DRV10970中施加到 SPEED 引脚的电压为4.54V、高于2.3V 的最小 PWM 输入逻辑高电压。 这意味着您将应用100% PWM 占空比、这就是它在 DRV10970中工作的原因。 如果您在 MCT8316Z 中向 VM 引脚施加5V 电压、则器件可能会由于其他原因触发欠压锁定故障或其他故障。 您能否增加 VM 以表示8V 并检查这是否有帮助? 您还可以检查 nFAULT 引脚、以了解是否触发了任何故障。 这是一个开漏引脚、因此需要一个外部上拉电阻器。   

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在原理图中看到(是的、我知道将5V 总线的电压比 VM 高令人困惑、但这样看起来不太危险) 、则电阻分压器从5V 总线中脱落。   我已经在 VM 设置为10伏的情况下尝试了这种方法。   电机跳转、 故障指示灯未亮起、但在其他情况下未运行。   我的转换和 ADV 线路目前没有安装电阻器(没有调整任何内容) ...  然而,我对 ILIM 很好奇,因为 ILIM 的文件相当粗略。   它建议将其连接到 GND、或放置一个电阻器... 但我必须知道、该电阻器是否接地?  我猜是这样,但文件缺乏这一点。   可能是我向 ILIM 提供了电压、该电压会导致电机以电流配置关断。  老实说、我不记得为什么要在那里放置两个电阻器、但我被这种预先怀疑的感觉是、我有一个合理的理由。   我在很久以前就开始设计这个设计了、所以我忘记了这个特定的细节、现在找不到任何文档来解释我为什么在那里做了什么。   这可能是我的问题。

    我在 nFAULT 引脚上确实有一个 LED、因此如果发生故障、它应该(ahem)立即向我指示。   我没有看到任何错误。

    谢谢你
    Rob