This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:PH/EN 模式下的快速衰减

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181054/drv8243-q1-fast-decay-on-ph-en-mode

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、团队、

第34页上的 DRV8243-Q1数据表 规定如下:

我只想确认此功能(自动死区时间)是否能够在 PH/EN 模式下快速衰减(切换到相反 FET 对)?

恐怕4个 FET 会导通、而且巨大的渗透电流可能会损坏 IC。

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara San

    感谢您的提问。

    >>我只想确认此功能(自动死区时间)在 PH/EN 模式下是否能够快速衰减(切换到相反 FET 对)?

    是的。 DRV 在 PH/EN 模式下自动生成具有快速衰减的最优死区时间。 不会发生击穿。4FET 不会同时导通。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    感谢您的确认!

    此致、

    基宽原