This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:DRV8300DIPW-EVM

Guru**** 2555180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182041/drv8300dipw-evm-drv8300dipw-evm

器件型号:DRV8300DIPW-EVM

我尝试使用 PWM (六步梯形方法)运行电机、电机获取满电流、但无法正常工作。

我遵循的这个逻辑

我是否必须在低侧提供与高侧相同的 PWM,因为低侧输入是反相的。

霍尔(A、B、C) Inha INLA INHB INLB INHC 输入
4. 0 1 PWM !PWM 0 0
6. PWM !PWM 0 1 0 0
2. PWM !PWM 0 0 0 1
3. 0 1 0 0 PWM !PWM
1 0 0 0 1 PWM !PWM
5. 0 0 PWM !PWM 0 1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    感谢您的提问。 我已指派一名团队成员来支持您的主题。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    感谢您发表您的问题! 如果您可以参考下面的梯形控制逻辑表、并让我知道这是否可以解决您的问题、那会很好。 此外、您还需要进行仔细检查、以确保霍尔和相位线相互对应。 相位线和霍尔线的连接顺序对于电机正常运行非常重要。

    如果低侧输入反相、则可以为其提供与高侧相同的 PWM。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我尝试以上述逻辑运行电机电机电机未运行我也已检查栅极输出信号我期望输出、但电机未运行它正在获取全电流这种现象仅在 PWM (30kHz)情况下发生、但如果我为 输入栅 极信号提供了 PWM (30kHz)情况下发生 100%占空比(1/0)电机运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、  

    当您提到它正在获取全电流时、您能否更详细地了解您的意思? 全电流是否意味着您要达到过流限制? 您能否在运行期间提供一个显示 GHx、GLx、INHx 和 INLx 信号的波形? 我想看看发生了什么。 此外、如果您能够以100%占空比显示相同的东西、那将会很好。 如果您可以提供一个放大的波形和一个缩小的波形(以查看多个换向周期)、这会很有帮助。

    此致、

    Anthony Lodi