This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1

Guru**** 2560350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176050/drv8718-q1-drv8718-q1

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、团队!

我的客户测试 了 drv8718过流保护功能。 它们将 VDS_LVL 设置为1101 (1V 等于40A 流经 MOS_D 和 MOS_S)、并将 VDS_DG 设置为默认值 以保护电路。

但是、当它们使负载短路时、电流仅为27A 左右。 是否需要注意任何其他可能影响电流或配置的保护?

如图所示、黄色表示电流、 蓝色表示 Vsource。  

您能解释一下这种现象吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够通过 SPI 检查故障寄存器?  这将为我们提供更多有关故障模式的信息。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    我不清楚应该  检查哪个寄存器。 您是 指 VDS_DG 和 VDS_LVL? 还是其他寄存器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    从这里开始阅读数据表中的内容。  这一点应该很清楚。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr!  

    客户已设置 VDS_LVL_1=1110b=1.4V、VDS_DG=10= 4μs,Ω VDS_MODE=00=锁存故障
    VDS_IDRVN=00=编程型 IDRVN。

    但是、当它们进行过流保护时、触发保护的时间太长。

    紫色是漏极;蓝色是器件的 SH8。 橙色表示 漏极减 去 SH8 VDS 电压。 从图中我们可以看到 VDS>0.8V 持续了大约30us、器件触发保护。 触发保护的时间似乎太长。  

    那么、您能否提供一些支持来解决这个问题?

    1.客户现在不方便进行测试,因为客户的大部分研发工作都感染了新的冠状病毒。 我们能否提供 OCP 测试(VDS_LVL_1=1110b=1.4V、VDS_DG=10= 4μs,VDS_MODE=00=锁存故障,VDS_IDRVN=00=编程型 IDRVN)?

    2. 我们以前是否有过类似的情况,是否有任何解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我以 Ryan 团队的应用工程师身份进行演示。  

    感谢您提供详细信息和客户波形。 就我检查客户的波形而言、VDRAIN (PVDD)在当前负载周期内下降了很多。 这可能是原因。 如果 VDRAIN 大幅下降、则可能会影响外部 FET 上的 VDS 电压。 最后、它可能会影响过流检测。  

    我建议客户控制 VDRAIN/PVDD 上的压降。 建议增加 VDRAIN/PVDD 线路上的大容量电容器。 请参阅下面的附件文件。 移除 VDRAIN/PVDD 压降后、客户可以正确调整 VDS_LVL 电平和抗尖峰脉冲滤波时间。

    如果客户提供原理图、我可以查看并向您提供反馈。 (您可以在内部发布或通过邮件发送原理图)。

    该器件在批量生产过程中持续一段时间、VDS 过流保护工作正常。 电流与 VDS 电压电平设置在很大程度上取决于包括外部 FET 在内的应用条件。 客户需要在其 PCB 上对其进行调整。

    谁是客户和应用?

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

    e2e.ti.com/.../221220_5F00_VDS_5F00_Overcurrent.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya! 感谢您的回复!

    很明显。 您意味着 VDRAIN 电压在 OCP 发生时下降。 这将影响 VDS。 我们是否有测试结果来验证 VDS 是否保持不变并且在过流期间不会出现压降。

    客户已在  VDRAIN/PVDD 上放置220uF 电容器。 在 VDRAIN/PVDD 上放置2个或更多220uF 电容器是否有用? 我认为电 容器越多、电流就越大、电流是否会影响设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    感谢你的答复。

    当我们将此产品推向市场时、VDS 功能本身经过测试和验证。 我搜索了存档、但找不到与本主题匹配的良好波形。

    我发现的一个波形是输出短路时的测试。 nFAULT (VDS_Overcurrent)正在响应~4us (看起来正常)。 我没有详细的寄存器设置和 VDS 电压图。

    我们不能说220uF 正常或不正常、这取决于客户的应用、包括负载。 但是、如果客户可以减少  VDS_LVL_1、则可以更好地检测输出短路情况。

    仅供参考。 离线诊断功能可在驱动输出之前检测输出短路情况。 客户也可以使用此功能。

    此致

    Shinya Morita