大家好、团队!
我的客户测试 了 drv8718过流保护功能。 它们将 VDS_LVL 设置为1101 (1V 等于40A 流经 MOS_D 和 MOS_S)、并将 VDS_DG 设置为默认值 以保护电路。
但是、当它们使负载短路时、电流仅为27A 左右。 是否需要注意任何其他可能影响电流或配置的保护?

如图所示、黄色表示电流、 蓝色表示 Vsource。
您能解释一下这种现象吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队!
我的客户测试 了 drv8718过流保护功能。 它们将 VDS_LVL 设置为1101 (1V 等于40A 流经 MOS_D 和 MOS_S)、并将 VDS_DG 设置为默认值 以保护电路。
但是、当它们使负载短路时、电流仅为27A 左右。 是否需要注意任何其他可能影响电流或配置的保护?

如图所示、黄色表示电流、 蓝色表示 Vsource。
您能解释一下这种现象吗? 谢谢!
您好、Kehr!
客户已设置 VDS_LVL_1=1110b=1.4V、VDS_DG=10= 4μs,Ω VDS_MODE=00=锁存故障,
VDS_IDRVN=00=编程型 IDRVN。
但是、当它们进行过流保护时、触发保护的时间太长。

紫色是漏极;蓝色是器件的 SH8。 橙色表示 漏极减 去 SH8 VDS 电压。 从图中我们可以看到 VDS>0.8V 持续了大约30us、器件触发保护。 触发保护的时间似乎太长。
那么、您能否提供一些支持来解决这个问题?
1.客户现在不方便进行测试,因为客户的大部分研发工作都感染了新的冠状病毒。 我们能否提供 OCP 测试(VDS_LVL_1=1110b=1.4V、VDS_DG=10= 4μs,VDS_MODE=00=锁存故障,VDS_IDRVN=00=编程型 IDRVN)?
2. 我们以前是否有过类似的情况,是否有任何解决办法?
您好!
让我以 Ryan 团队的应用工程师身份进行演示。
感谢您提供详细信息和客户波形。 就我检查客户的波形而言、VDRAIN (PVDD)在当前负载周期内下降了很多。 这可能是原因。 如果 VDRAIN 大幅下降、则可能会影响外部 FET 上的 VDS 电压。 最后、它可能会影响过流检测。
我建议客户控制 VDRAIN/PVDD 上的压降。 建议增加 VDRAIN/PVDD 线路上的大容量电容器。 请参阅下面的附件文件。 移除 VDRAIN/PVDD 压降后、客户可以正确调整 VDS_LVL 电平和抗尖峰脉冲滤波时间。

如果客户提供原理图、我可以查看并向您提供反馈。 (您可以在内部发布或通过邮件发送原理图)。
该器件在批量生产过程中持续一段时间、VDS 过流保护工作正常。 电流与 VDS 电压电平设置在很大程度上取决于包括外部 FET 在内的应用条件。 客户需要在其 PCB 上对其进行调整。
谁是客户和应用?
谢谢、
此致
Shinya Morita
你好,Shinya! 感谢您的回复!
很明显。 您意味着 VDRAIN 电压在 OCP 发生时下降。 这将影响 VDS。 我们是否有测试结果来验证 VDS 是否保持不变并且在过流期间不会出现压降。
客户已在 VDRAIN/PVDD 上放置220uF 电容器。 在 VDRAIN/PVDD 上放置2个或更多220uF 电容器是否有用? 我认为电 容器越多、电流就越大、电流是否会影响设计?
您好、Hale、
感谢你的答复。
当我们将此产品推向市场时、VDS 功能本身经过测试和验证。 我搜索了存档、但找不到与本主题匹配的良好波形。
我发现的一个波形是输出短路时的测试。 nFAULT (VDS_Overcurrent)正在响应~4us (看起来正常)。 我没有详细的寄存器设置和 VDS 电压图。

我们不能说220uF 正常或不正常、这取决于客户的应用、包括负载。 但是、如果客户可以减少 VDS_LVL_1、则可以更好地检测输出短路情况。
仅供参考。 离线诊断功能可在驱动输出之前检测输出短路情况。 客户也可以使用此功能。

此致
Shinya Morita