主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301
您好! 我正在使用 DRV8302、有时我会遇到一些问题。 IC 进入故障模式(nFAULT 引脚为低电平)、EN 栅极的复位序列(高电平>低电平>高电平的持续时间约为10us 或20us)无法复位 IC。 我必须注意的是、我在直流模式(而非 BLDC)下使用 DRV8302、而一个半桥是免费的、因此我认为这是我麻烦的原因。 因此、我有两个问题、 即在故障条件出现时 EN 栅极的确切序列可以复位 IC、以及 PVDD 和 GVDD 欠压或过压故障的可能原因。 Osciloscope 没有任何关于功率偏差的信息。 此外、我还附上了原理图和电路板文件的一部分。 谢谢!!!