This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:突然出现故障

Guru**** 2378820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671531/drv8302-suddenly-fault-condition

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301

您好! 我正在使用 DRV8302、有时我会遇到一些问题。 IC 进入故障模式(nFAULT 引脚为低电平)、EN 栅极的复位序列(高电平>低电平>高电平的持续时间约为10us 或20us)无法复位 IC。 我必须注意的是、我在直流模式(而非 BLDC)下使用 DRV8302、而一个半桥是免费的、因此我认为这是我麻烦的原因。 因此、我有两个问题、 即在故障条件出现时 EN 栅极的确切序列可以复位 IC、以及 PVDD 和 GVDD 欠压或过压故障的可能原因。 Osciloscope 没有任何关于功率偏差的信息。 此外、我还附上了原理图和电路板文件的一部分。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    产生故障的顺序是什么?
    故障是否在特定步骤后立即发生?

    您能否提供 FET 和负载的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!! 主要问题是,我不知道何时发生。 我有相当多的器件使用此 IC (约200件)、故障每天发生2-3次。 如果我通过切换 EN-Gate 来确定如何复位 IC、那么故障原因对我来说无关紧要。 此外、我还为您提供了带 FET 的部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    请参阅数据表的第7.4.1节。 使用10us 至20us 之间的复位脉冲会导致器件无响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我多次尝试将复位脉冲(高电平>低电平>高电平)从5us 改为100us。 这是正确的计时范围吗? 在 MCU 上进行引脚配置之前、EN_GATE 引脚是否可以随机切换(并生成错误的复位脉冲)? 我已经了解到、在这种情况下、引脚上的 RC 滤波器会有所帮助、但我不认为切换可能是问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、我们仍然需要您的帮助。 最近、我在控制 DRV8302时增加了延迟(EN_GATE 之间的延迟较高、并根据所附的第一个图片将 PWM 信号发送到 IC。) 此外、我们还将 GVDD 电容增加至4、7 μ F (根据 vedder.se/.../viewtopic.php)。 因此、我们降低了出现问题的频率、但有时问题仍然会起作用。 我们感到很失望的 是、GVDD 过压故障(根据数据表的7.4.1、该故障不可"复位")在故障状态期间的电压约为200mV。 我们将购买相当多的 IC (大约2500个)、并且我们已经拥有大约900个这种基于 IC 的器件"在手中"、因此这对我们来说是一个非常大的问题。 谢谢!  P.S. 如 有必要、我们可以向您发送器件的完整 PCB 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    请提供 CP1/CP2电容器和 GVDD 电容器的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek、您能提供一些反馈吗? 我还对主题感兴趣-在数据表原理图中、没有什么关于 CP1/CP2 0.22uF 陶瓷电容器的特别文章... 但对于 BOOSTXL-DRV8301、我看到使用了 TDK 的 C1608X7R1H223K。。。