请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 大家好、
客户使用 DRV8870。 客户的原理图位于附件中。
ISEN 引脚短接至 GND。 但 VREF 连接到5V 电源。
您是否会检查客户的原理图是否正确? 如果 ISEN 引脚短接至 GND、则 VREF 引脚保持悬空
还是连接到电源?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.