This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:检查 DRV8870的原理图

Guru**** 2378850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676461/drv8870-check-the-schematic-for-drv8870

器件型号:DRV8870

大家好、

客户使用 DRV8870。 客户的原理图位于附件中。  

ISEN 引脚短接至 GND。 但 VREF 连接到5V 电源。  

您是否会检查客户的原理图是否正确? 如果 ISEN 引脚短接至 GND、则 VREF 引脚保持悬空  

还是连接到电源?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    原理图看起来不错。 VREF 应连接到小于或等于建议的数据表最大值的电源电压。

    请注意、两个0.22uF 电容器可能会在电机启动时产生过流情况。 如果在消隐时间之后电流高于过流限制、器件将进入过流状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回复。 如果客户  首先为 DRV8870器件供电、则 IN1=0、IN2=1、

    电机无法启动、电机有蜂鸣声。 输出波形位于连接中。

    如果客户首先使用  IN1=0、IN2=1、然后  为 DRV8870器件供电、则可以很好地对电机进行分频。

    您是否会解释这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    首先为 DRV8870供电时、IN1=0、IN2=1:
    最可能的原因是过流事件。 可重复3ms 模式是一个指示。
    为两个0.22uF 负载电容器充电所需的浪涌可能是原因。

    当设置 IN1=0、IN2=1时、首先、然后为 DRV8870供电:
    该器件在~6.5V 的电压下开始运行。 流入两个电容器的浪涌电流较小、不会激活过流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    您说的6.5V 电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    6.5V 是最低工作 VM 电压。 实际规格为 VUVLO、最大值为6.5V。 因此、该器件可以在低于6.5V 的电压下开始运行。