This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:更改 PWM 频率和电机转速

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/675416/drv8320-changing-pwm-frequency-and-motor-speed

器件型号:BOOSTXL-DRV8320H
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPDRV832X

你(们)好

当将 PWM 频率10kHz 更改为20kHz 并将电机速度设置为100%时、电机速度将按增加的方式发生变化。

关于 GUI 参数:  

设置电机转速:100%

PWM 开关频率:10kHz -> 20kHz

电机转速:1605转/分-> 3225转/分

正常工作吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:BOOSTXL-DRV8320H

    大家好、

    我的客户问我、为什么即使在占空比中、电机 RPM 也会因 PWM 频率配置而变化、设置为100%。

    以下是客户的配置。
    - BOOSTXL-DRV8320H、MSP-EXP430F5529LP 和 DRV832x 软件
    -24V 电源
    -客户电机(8极、无负载时的最大额定转速:4000RPM)
    -电机速度= 100%固定值

    以下是客户报告的有关 PWM 频率和饱和 RPM (在 GUI 上指示)的内容。
    -当 PWM = 10kHz 时、RPM = 1605
    -当 PWM = 20kHz 时、RPM = 3225
    -当 PWM = 25KHz 时、RPM = 4035
    -当 PWM = 30kHz 时、RPM = 4050

    您能否告诉我、在10kHz 和20kHz PWM 频率下、电机速度为何不是大约4000RPM?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Na na78和 Wasa-San、
    我合并了该帖子、因为它们具有相同的信息。
    我将在今天的实验练习中检查此行为、并相应地回复。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Na Na 78和 Wasa-San、您好!
    我已在实验室确认了您的调查结果。 我看到类似的行为。
    对于低于25kHz 的 PWM 频率、这似乎是我们的软件上的一个错误。 对于这些频率、占空比不是100%、如 GUI 中所示、实际占空比限制为最大"导通"时间约为40usec 与所选频率之比。 这就是您的客户看到不同频率下的 RPM 变化的原因。
    我正在联系我们的软件团队、并记录此问题是否得到解决。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您的确认和回复。
    请在您确认最长导通时间是原因后通知我。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wasa-San、

    很抱歉、我上一个主题没有明确说明。
    我已确认最大接通时间是客户看到的原因。 谢谢你。