主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、 DRV832X、
你(们)好
当将 PWM 频率10kHz 更改为20kHz 并将电机速度设置为100%时、电机速度将按增加的方式发生变化。
关于 GUI 参数:
设置电机转速:100%
PWM 开关频率:10kHz -> 20kHz
电机转速:1605转/分-> 3225转/分
正常工作吗?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当将 PWM 频率10kHz 更改为20kHz 并将电机速度设置为100%时、电机速度将按增加的方式发生变化。
关于 GUI 参数:
设置电机转速:100%
PWM 开关频率:10kHz -> 20kHz
电机转速:1605转/分-> 3225转/分
正常工作吗?
贝斯特雷加兹
器件型号:BOOSTXL-DRV8320H
大家好、
我的客户问我、为什么即使在占空比中、电机 RPM 也会因 PWM 频率配置而变化、设置为100%。
以下是客户的配置。
- BOOSTXL-DRV8320H、MSP-EXP430F5529LP 和 DRV832x 软件
-24V 电源
-客户电机(8极、无负载时的最大额定转速:4000RPM)
-电机速度= 100%固定值
以下是客户报告的有关 PWM 频率和饱和 RPM (在 GUI 上指示)的内容。
-当 PWM = 10kHz 时、RPM = 1605
-当 PWM = 20kHz 时、RPM = 3225
-当 PWM = 25KHz 时、RPM = 4035
-当 PWM = 30kHz 时、RPM = 4050
您能否告诉我、在10kHz 和20kHz PWM 频率下、电机速度为何不是大约4000RPM?
谢谢、
Nobuhiko Wasa