请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 您好!
1。
我的服务器风扇最大速度为620Hz、2A、VM=12V ( 在120°换向 PWM 模式下)、
当我使用 时钟频率模式来实现关闭的速度时。
Fclkin=100Hz 启动正常、然后增加到600Hz 正常。
但设置 Fclkin>=300Hz 启动始终失败。
当速度增加/降低 不平稳且速度振荡明显时。
有什么建议吗?
我的设置如下:
2.
第二个问题是 、 当风扇速度降低(例如:300Hz 至200Hz)时、VM (12V)具有非常高的再生电压、如下图所示。
为什么? 如何避免这种情况发生?
此致、
Simen