This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308时钟频率模式以实现关闭的速度

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676542/drv8308-drv8308-clock-frequency-mode-to-implement-speed-closed

器件型号:DRV8308

您好!

1。

我的服务器风扇最大速度为620Hz、2A、VM=12V ( 在120°换向 PWM 模式下)、

当我使用 时钟频率模式来实现关闭的速度时。

Fclkin=100Hz 启动正常、然后增加到600Hz 正常。

但设置 Fclkin>=300Hz 启动始终失败。

当速度增加/降低 不平稳且速度​​振荡明显时。

有什么建议吗?

我的设置如下:

2.

第二个问题是 、   当风扇速度降低(例如:300Hz 至200Hz)时、VM (12V)具有非常高的再生电压、如下图所示。

为什么? 如何避免这种情况发生?

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    当 Clk 频率设置为300Hz 且电机启动失败时、会出现什么故障? 您是否有故障或其他故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    此问题将会关闭、因为无法通过 PWM 占空比 cmd 输入时钟频率模式(速度闭环)来满足客户的请求。
    谢谢、

    此致、
    Simen