This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:IICDC2017:有关 DRV8301 Booster Pack 的查询

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676110/boostxl-drv8301-iicdc2017-query-regarding-drv8301-booster-pack

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8301

尊敬的先生/女士:

    使用 DRV8301 Booster Pack (BOOSTXL-DRV8301)和 C2000  F28069M piccolo Launchpad (LAUNCHXL-F28069M)安全地驱动具有以下规格的 BLDC 电机

峰值电流:18A

额定电流:10A

电压:24V

 谢谢你

此致、

Vignesh.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    BOOSTXL-DRV8301L 用户指南 指定了14A 时的峰值电流。如果您可以限制18A 的电流消耗、那么您应该没有问题。 在24V 和10A RMS 条件下运行也很正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

     感谢您的快速回复。 我将通过仔细选择负载并缓慢增加电机的 RPM 来限制18A 峰值电流。

    谢谢你

    此致、

    Vignesh.J