请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8301 主题中讨论的其他器件:DRV8301
尊敬的先生/女士:
使用 DRV8301 Booster Pack (BOOSTXL-DRV8301)和 C2000 F28069M piccolo Launchpad (LAUNCHXL-F28069M)安全地驱动具有以下规格的 BLDC 电机
峰值电流:18A
额定电流:10A
电压:24V
谢谢你
此致、
Vignesh.J