This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:切换 G_VDD 是否是个好主意?

Guru**** 2378930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676170/drv8432-is-switching-g_vdd-a-good-idea

器件型号:DRV8432

您好!

我使用 DRV8432驱动24V 直流电机。

出于安全考虑、24V 由外部开关、因此我可以保证在不需要时不会提供任何电力。

我对 G_VDD 电源轨(12V)使用相同的开关控制。

我们运行了一些耐久性测试、最终在对地短路时、12V 电压轨会短路。 当从12V 电源轨断开 G_VDD 引脚时、12V 恢复正常、因此得出的结论是 DRV8432已烧断。

关闭 G_VDD 是否是一个坏主意?

是否最好不要切换 G_VDD (即使在 P_VDD 关闭时也始终保持在12V)?

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    寿命测试期间的输入是什么? 您是否使用数据表第9.3节中的建议系统上电和断电顺序?

    当器件运行时、PWM 频率和 BST_x 电容值是多少? 它们是否符合数据表的第7.3.2.1节"自举电容器欠压保护"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您考虑我的问题。

    在测试过程中、顺序如下:
    -冷起动:
    -复位保持低电平(器件未激活);
    - G_VDD 和 P_VDD 为0;
    -模式设置为0 (具有 CBC 的双全桥);
    -PWM 频率为50kHz;
    - G_VDD 和 P_VDD 被激活(分别为12V 和24V)。

    序列开始:
    1.前进顺序:
    - PWM_A 上的 PWM 比率设置为75%(PWM_B 上的 PWM 比率设置为25%、以互补方式表示)
    -释放复位 AB
    -运行~1分钟
    -小暂停:断言重置 AB (器件未激活),持续~30秒
    2.向后顺序
    - PWM_A 上的 PWM 比率设置为25%(PWM_B 上的 PWM 比率设置为75%,以作为补充)
    -释放复位 AB
    -运行~1分钟
    -小暂停:断言重置 AB (器件未激活),持续~30秒
    整晚重复此操作(至少已尝试)。

    我不确定、但实际复位状态变化和 PWM 变化之间可能会有一点延迟、因为它是通过 μ I²C 器件完成的、该器件的速度和确定性不如 MCU GPIO。

    我们假设这不是由于过热、因为器件受到保护、我们在没有散热器的情况下遇到过热。
    对于过流、我们必须在更改电机后将 OC 电阻器升高到24k、而不是39k。

    BST_x 电容器为100nF。

    Nicolas