请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8432 您好!
我使用 DRV8432驱动24V 直流电机。
出于安全考虑、24V 由外部开关、因此我可以保证在不需要时不会提供任何电力。
我对 G_VDD 电源轨(12V)使用相同的开关控制。
我们运行了一些耐久性测试、最终在对地短路时、12V 电压轨会短路。 当从12V 电源轨断开 G_VDD 引脚时、12V 恢复正常、因此得出的结论是 DRV8432已烧断。
关闭 G_VDD 是否是一个坏主意?
是否最好不要切换 G_VDD (即使在 P_VDD 关闭时也始终保持在12V)?
谢谢、
Nicolas