This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器 BLDC 驱动器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670319/sensorless-bldc-driver

主题中讨论的其他器件:DRV832XBOOSTXL-DRV8320H

大家好!

我们可能需要您的支持来为无传感器 BLDC 泵控制器选择合适的组件。

关键事实和目标是:
-24VDC   泵
-   我们可以覆盖50–220W 泵的最佳情况
   平滑的特性,正弦可能是一个好处
-   价格敏感产品
-   10公里/年


我在 TI 主页上找到了一些驱动程序:
http://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html
但哪一个最适合我们的目标。

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    请查看 DRV832x 系列器件。 借助 MCU 和 FET、这些器件可以控制无传感器 BLDC。

    BOOSTXL-DRV8320H 可用于评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rick、

    我要看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    抱歉。

    目前是的。

    谢谢

    Thomas