请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV832X、 BOOSTXL-DRV8320H大家好!
我们可能需要您的支持来为无传感器 BLDC 泵控制器选择合适的组件。
关键事实和目标是:
-24VDC 泵
- 我们可以覆盖50–220W 泵的最佳情况
平滑的特性,正弦可能是一个好处
- 价格敏感产品
- 10公里/年
我在 TI 主页上找到了一些驱动程序:
http://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html
但哪一个最适合我们的目标。
谢谢!
Thomas