请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8662 我对调整设置电阻器将升压电压提高到105V 以上的结果很好奇。 这实际上会将 Vpp 增加到200V 以上吗? 如果与模拟输入配合使用、较低频率的情况下、我可以摆脱这种情况。 负载将很少被驱动、因此我不会预见过热是一个大问题。 如果 R2值调整为 R2 = 8.197kΩ Ω、而 R1值保持在768kΩ Ω、则增益为1、1时的 Vboost 甚至会升至105V 以上吗?