This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:VBoost 上的过压

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673628/drv8662-overvoltage-on-vboost

器件型号:DRV8662

我对调整设置电阻器将升压电压提高到105V 以上的结果很好奇。 这实际上会将 Vpp 增加到200V 以上吗? 如果与模拟输入配合使用、较低频率的情况下、我可以摆脱这种情况。 负载将很少被驱动、因此我不会预见过热是一个大问题。 如果 R2值调整为 R2 = 8.197kΩ Ω、而 R1值保持在768kΩ Ω、则增益为1、1时的 Vboost 甚至会升至105V 以上吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    允许的最大升压电压为105V。 如果您不遵循数据表中的给定指南、我们无法保证器件行为正确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    如果这回答了您的问题、那么您能验证一下吗?
    这可以帮助其他客户解决相同的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师