请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 您好!
我根据数据表中的建议值连接了一个 DRV10975。 它驱动 Maxon EC20平面电机。
电机启动并保持良好的速度、尽管看起来有点抖动(可能换向?)
我 已根据调优指南 slou395d 尽可能设置值。
最大空载时、电机的电流消耗应约为50mA、电流消耗约为1A、并且变热。
是否有什么参数可能导致这种情况、以及从何处开始调整?
非常感谢、
Sam