This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:电机加热问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/675340/drv10975-motor-heating-issues

器件型号:DRV10975

您好!

 我根据数据表中的建议值连接了一个 DRV10975。 它驱动 Maxon EC20平面电机。

电机启动并保持良好的速度、尽管看起来有点抖动(可能换向?)  

我 已根据调优指南 slou395d 尽可能设置值。  

最大空载时、电机的电流消耗应约为50mA、电流消耗约为1A、并且变热。  

是否有什么参数可能导致这种情况、以及从何处开始调整?

非常感谢、  

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    您是否有机会提供以下图片?

    电机运行时的 U 相电流。
    2. GUI Basic 页面的图片。
    电机运行时的 GUI 显示页面图片。

    我的第一个猜测是控制提前可能设置不正确。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    抱歉、无法轻松提供!  

    该芯片目前在 Veroboard 上进行原型设计、并连接到 I2C 的 PIC。 我可以告诉您设置了哪些寄存器、如果这样做有帮助吗?  

    我没有电流钳位、因此为了获得 LR 时间常量、我尝试了一些不同的值、但这对发热没有很大影响。  

    没有示波器电流表、是否有任何简单的方法来测量该值?

    谢谢、  

    Sam