This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv594:DRV594在最大电流下不驱动负载

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/675397/drv594-drv594-not-driving-load-at-maximum-current

器件型号:DRV594

您好!

我使用 drv594来驱动冷却应用中的12V/7A Peltier。 我使用了 ti 在应用手册中给出的原理图。

我想以3A 的最大电流驱动 drv594、但目前仅提供1A 电流。

在以下情况下、珀耳帖上的输出显示为4.2V、1A:

电源电压= 5V

输入控制电压 IN+= 0v - 2.5V

在以下情况下、珀耳帖上的输出显示为3.1V、0.7A:

电源电压= 3.3V

输入控制电压 IN+= 0v - 1.5V

DRV594应根据施加到引脚的输入控制电压驱动负载电流、但在两种电源电压(5V 和3.3V)条件下、当输入控制电压发生变化时、输出电流不会变化。

当我并行连接2个珀耳帖时、2个珀耳帖消耗的总电流 变为2A。 为什么会发生这种情况?

我想以3A 的电流驱动单个珀耳帖。

应采取哪些措施以驱动最大电流容量的驱动器。 请建议一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaifali、

    Shawn 很快就会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafali、
    DRV594的增益约为14.5V/V 那么、您能否尝试使用较低的输入振幅来避免输出饱和? PVDD 的最大建议工作电压为5.5V、因此您需要使用较低的电阻负载来实现~3A 的输出电流。 请注意、DRV594的最大持续输出电流为3A、因此在系统设计过程中需要高度关注热性能。
    此致、
    郑少文