请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV594 您好!
我使用 drv594来驱动冷却应用中的12V/7A Peltier。 我使用了 ti 在应用手册中给出的原理图。
我想以3A 的最大电流驱动 drv594、但目前仅提供1A 电流。
在以下情况下、珀耳帖上的输出显示为4.2V、1A:
电源电压= 5V
输入控制电压 IN+= 0v - 2.5V
在以下情况下、珀耳帖上的输出显示为3.1V、0.7A:
电源电压= 3.3V
输入控制电压 IN+= 0v - 1.5V
DRV594应根据施加到引脚的输入控制电压驱动负载电流、但在两种电源电压(5V 和3.3V)条件下、当输入控制电压发生变化时、输出电流不会变化。
当我并行连接2个珀耳帖时、2个珀耳帖消耗的总电流 变为2A。 为什么会发生这种情况?
我想以3A 的电流驱动单个珀耳帖。
应采取哪些措施以驱动最大电流容量的驱动器。 请建议一些解决方案。