This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:正弦换向

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8304, DRV8320, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668388/drv8320-sinusoidal-commutation

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他部件:DRV8305DRV8304DRV8323

你(们)好

您能否提供示例应用来评估正弦换向?

我检查了 EVM 应用软件、但它们只是梯形应用。

您是否有任何解决方案可供客户使用正弦换向评估 DRV8320H?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门针对 DRV8320H 的任何资源、但我们也有其他资源可供您用于实现正弦换向。

    我们 的 InstaSPIN 解决方案 可能会为您提供帮助。 我们提供 了 DRV8301DRV8302的示例设计 、您可以使用 DRV8320H 进行重构。

    我们有 一个采用 DRV8305 的无传感器 FOC 参考设计、这可能有所帮助、这里是另一个用于无人机螺旋桨控制的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nA na78、

    我刚刚了解到、我们最近发布了一个采用 DRV8304的 TI 参考设计、该设计实现了正弦控制并提供了固件示例。 您可以在此处找到它

    此外、DRV8323RH EVM 页面还包含适用于该器件的 InstaSPIN 软件。 DRV8323与 DRV8320类似(它们共享数据表)、因此这可能是最接近您所需解决方案的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    James 先生的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方黄色答案中突出显示的 James 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我不熟悉 InstaSPIN、因此我将从使用 InstaSPIN 解决方案开始。

    贝斯特雷加兹