请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 主题中讨论的其他部件:DRV8305、 DRV8304、 DRV8323
你(们)好
您能否提供示例应用来评估正弦换向?
我检查了 EVM 应用软件、但它们只是梯形应用。
您是否有任何解决方案可供客户使用正弦换向评估 DRV8320H?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们没有专门针对 DRV8320H 的任何资源、但我们也有其他资源可供您用于实现正弦换向。
我们 的 InstaSPIN 解决方案 可能会为您提供帮助。 我们提供 了 DRV8301 和 DRV8302的示例设计 、您可以使用 DRV8320H 进行重构。
我们有 一个采用 DRV8305 的无传感器 FOC 参考设计、这可能有所帮助、这里是另一个用于无人机螺旋桨控制的设计。
nA na78、
我刚刚了解到、我们最近发布了一个采用 DRV8304的 TI 参考设计、该设计实现了正弦控制并提供了固件示例。 您可以在此处找到它。
此外、DRV8323RH EVM 页面还包含适用于该器件的 InstaSPIN 软件。 DRV8323与 DRV8320类似(它们共享数据表)、因此这可能是最接近您所需解决方案的选项。