This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:DVDD 电源轨。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669086/drv8320-dvdd-rail

器件型号:DRV8320

我想知道如何启用 DRV8320的 DVDD 轨。

我的客户希望在 应用中使用 DVDD 电源轨作为器件的使能高电平。  但是、在 DRV8320EVM 上、 即使 在 VM 由外部电源供电期间、DVDD 轨上也没有输出、原因是什么?

请帮助回答此问题。 非常感谢。

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请参阅数据表的第8.4.1.1节。 当 ENABLE 引脚为低电平时、DVDD 稳压器被禁用。

    要启用 DVDD 稳压器、请将 ENABLE 引脚设置为高电平。 这将启用栅极驱动器、电荷泵、DVDD 稳压器和 SPI 总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!