请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 我想知道如何启用 DRV8320的 DVDD 轨。
我的客户希望在 应用中使用 DVDD 电源轨作为器件的使能高电平。 但是、在 DRV8320EVM 上、 即使 在 VM 由外部电源供电期间、DVDD 轨上也没有输出、原因是什么?
请帮助回答此问题。 非常感谢。
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.