请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703D-Q1EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1、 DRV8703-Q1EVM
海
感谢您对我之前的表格作出答复。
我们希望使用 外部微控制器来控制 DRV8703-Q1EVM (评估模块)中的 DRV8703-Q1驱动器 IC,因此,根据我的凸起形式, 应移除连接到它们的电阻器。
一旦我们将它们移除、电路板将无法通过 GUI 工作。 因此、我想知道这些电阻器的值、以便我再次将它们放回。
请告诉我 驱动器 IC 和 MSP430微控制器之间连接的电阻器的值。