This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1EVM:关于评估板

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668452/drv8703d-q1evm-regarding-evaluation-boad

器件型号:DRV8703D-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1DRV8703-Q1EVM

感谢您对我之前的表格作出答复。

我们希望使用 外部微控制器来控制 DRV8703-Q1EVM (评估模块)中的 DRV8703-Q1驱动器 IC,因此,根据我的凸起形式, 应移除连接到它们的电阻器。

一旦我们将它们移除、电路板将无法通过 GUI 工作。 因此、我想知道这些电阻器的值、以便我再次将它们放回。

请告诉我 驱动器 IC 和 MSP430微控制器之间连接的电阻器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalallepalli、

    相关信息可在   硬件文件的硬件文件中找到、该文件包含原理图、布局、物料清单等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    校正。 DRV8703-Q1EVM 设计文件包含您搜索的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!