请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8846EVM 大家好、
对于该控制器、我们希望控制步进电机以明智地旋转时钟120度、在那里停留10秒、然后明智地旋转时钟120度、并在那里再停止10秒。
重复上述过程100次。
我知道 GUI 有一个"回函数"。 但是、这个只能重复上述过程、并在单击按钮时停止。 我需要一个可以设置重复次数或让程序显示已完成的重复次数的函数、以便我知道何时应关闭电机。
我们是否有任何 C++库或其他任何可以提供帮助的方法? 非常感谢!
Joe