This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:如何实现对100次重复动作的精确控制。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668284/drv8846evm-how-to-achieve-precise-control-of-100-repeat-motions

器件型号:DRV8846EVM

大家好、

对于该控制器、我们希望控制步进电机以明智地旋转时钟120度、在那里停留10秒、然后明智地旋转时钟120度、并在那里再停止10秒。  

重复上述过程100次。  

我知道 GUI 有一个"回函数"。 但是、这个只能重复上述过程、并在单击按钮时停止。 我需要一个可以设置重复次数或让程序显示已完成的重复次数的函数、以便我知道何时应关闭电机。  

我们是否有任何 C++库或其他任何可以提供帮助的方法? 非常感谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们在 DRV8846EVM 工具页面 的"软件"下提供了示例固件。 您可以下载此文件并根据需要进行修改。 这就是您目前拥有的所有代码资源。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    Luis 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受我上方黄色答案中突出显示的 Luis 中的帖子、关闭此帖子。

    谢谢!