我们正在尝试使用 DRV8308EVM 对客户风扇进行微调。 但是、我们会混淆 DRV8308EVM 用户指南中的安装步骤5。 对于180 正弦换向控制、它表示"对输入占空比应用2.1 x 因数、40%占空比被视为84%。" 为什么不是线性控制? 我打算10%输入占空比 应具有 10%占空比输出、或者100%输入为100%占空比输出。 目的是什么?
当使用 DRV8308EVM 和 GUI 控制客户风扇时、最大 GUI 60% PWM 占空比时的转速约为18、000rpm。 然而、当 PWM 占空比从60%增加到70%、80%、90%时、速度仍在18、000rpm 左右。
此致、
Brian