This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:PWM 占空比赞扬

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM, DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670915/drv8308evm-pwm-duty-commend

器件型号:DRV8308

我们正在尝试使用 DRV8308EVM 对客户风扇进行微调。 但是、我们会混淆 DRV8308EVM 用户指南中的安装步骤5。  对于180 正弦换向控制、它表示"对输入占空比应用2.1 x 因数、40%占空比被视为84%。" 为什么不是线性控制? 我打算10%输入占空比 应具有 10%占空比输出、或者100%输入为100%占空比输出。 目的是什么?

当使用 DRV8308EVM 和 GUI 控制客户风扇时、最大 GUI 60% PWM 占空比时的转速约为18、000rpm。 然而、当 PWM 占空比从60%增加到70%、80%、90%时、速度仍在18、000rpm 左右。   

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    MOD120将根据客户使用的 PWM 模式而变化。 用户指南第5步中描述的部分是开环 PWM。
    在120度换向的情况下,可以将 MOD120设置为2048,并将获得1到1输入到输出占空比。
    客户使用的是 PWM 模式是什么? 如果是闭环时钟频率模式、则将数据表状态设置为 MOD120至3970。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DRV8308

    大家好、团队成员

    一位客户报告了 DRV8308上的一个问题。

    当它们将 MOD120设置为3970并实现正弦波时、

    输出占空比应为输入占空比的2.1倍。

    因此、电机应在50%输入占空比之前达到全速。

    但测试结果显示、转速为50%-17000rpm、转速为60%-18000rpm。

    LOCKn 低电平被确认。

    任何解释的想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    看起来、器件使用查找表中的内部缩放值来选择占空比。 下面的报价来自数据表的第33页。

    '在正弦换向期间、输入占空比乘以每个相位的调制值(MOD_U、
    MOD_V 和 MOD_W)来生成一个12位值、该值决定每个相位的输出 PWM 占空比。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、James

    对。 但在正弦波驱动中、MOD120固定为3970。 根据我的理解、输入占空比应乘以2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 PWM 模式是开环 PWM 占空比 模式。 如果是、如何将其 用于180次正弦换向控制?

    此外、我附加 了显示 U 相 电流波形、占空比和 FG 的文件。 当 UCC8308EVM 上的 PWM 占空比大于60%时、您可以看到电流处于不平衡状态、速度不会显著提高。  为什么? 如何为风扇控制正确调整参数?请提供建议? 非常感谢。  

    e2e.ti.com/.../DRV8308-180degree-Spin-test.pdf

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    您调试的问题是否与 此帖子相同? 如果是,我想把这些帖子合并起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这些问题相同、则客户可能会根据其速度和电机参数使用此器件达到某种性能限制。 我们可能能够找到解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 同一问题。
    从远程支持的角度来看、是否有任何建议需要检查哪些内容的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Alvin、

    我将您的 E2E 博文合并到了这个问题上。

    为了帮助调试、我想将您的问题分成几个单独的项目。

    1)  1)电流失去调节: 在高速时、电机产生的反电动势可能会很大。 这也可能导致非线性 PWM/速度关系以及奇怪的电流波形。 如果可能、增加 VM 电源电压。 反电动势会在反电动势的幅度达到电源电压时限制电机速度。 增加电源电压可实现更大的反电动势值、这意味着更高的速度。

    2) 2)速度不随占空比线性增加: 这可能是由于电机的转矩速度性能。 随着速度的增加、电机转矩也会减小。 此外、如果风扇连接到电机转轴、则随着转速在高转速下增加、负载扭矩要求将显著增加。 负载转矩要求是非线性的、因此电机达到的转矩速度运行点也可能与 PWM 占空比不是线性的。

    3) 3) PWM 占空比不是输入占空比的2.1x: 您能否使用示波器屏幕截图针对几个不同的占空比进行确认? 如果这是一个问题、我将向设计团队询问有关该器件为什么会以这种方式运行的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 就您的答案3而言、在上一封邮件中、我们还对不同占空比进行了测量、分别为19.51%、26.82%、48.72%、70.72%和97.53%。 但是、因此、当占空比高于60%的占空比时、速度不会增加、电流不平衡。 该测量是否足够好? 或者您需要了解哪些具体测量?
    我们想知道为什么输出 PWM 占空比需要按2.1x 输入 PWM 占空比进行缩放。 目的是什么? 如何解释我们为180正弦换向测量的电流和占空比? 我们还将检查增加的 VM 是否可以改善不平衡电流? 我们被要求向我的客户回答这个问题。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian

    正如 James 提到的、我们希望您能帮您检查此问题是否与 BEMF 或电机扭矩电流要求有关。 使用更高的 VM 进行测试将有助于查看问题是否来自电机的高 BEMF。 较小负载(小风扇叶片等)下的测试可能有助于消除扭矩电流要求。 对于2.1倍、此 IC 就是这样设计的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    我已经完成 了 VM 更改的实验、

    请参阅附加文件、U 相电流波形仍然不平衡。

    e2e.ti.com/.../DRV8308-Test-with-VM-Change.pdf

    此致、

    Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen 和 Brian、

    Alvin 向我提到、该器件通过梯形控制以高速正确驱动。 我认为这很有趣。 我查看了数据表中的正弦和梯形换向表。 一个特殊的区别是、正弦驱动技术尝试以正弦波形式斜升电流、而梯形控制则以输入 PWM 频率驱动功率级而不会使其斜升。 我认为这允许相位更快地达到所需电压。 在低速时、电流响应速度可以足够快、以实现正弦控制、因为线圈有更多的时间进行充电、电流可以正确跟踪斜坡。 我认为、较高的速度会使电流更难跟踪正弦基准、尤其是当反电动势较高时。

    我仍然认为这个问题是由高速下产生的明显反电动势引起的。 您的示波器照片显示、随着占空比的增加、失真变得更糟、并且由于占空比与速度有关、这使我认为反电动势会导致更糟糕的失真。 反电动势的这种失真可能会限制速度。

    当您增大 VM 电压时、80%的占空比会在线圈上产生不同的电压。 为了进行良好的比较、请在 VM = 15V 且占空比为80%的情况下运行测试、在 VM = 30V 且占空比为40%的情况下运行第二个测试。 这将使电机相位上的平均电压保持不变、但更高的电压应在 PWM 内具有更快的充电和放电时间。

    如果这仍然没有显示改进、则可能需要在较高速度下使用磁通减弱技术。 遗憾的是、DRV8308上没有此功能。 这是 C2000控制器使用的一种更高性能的驱动技术、我认为它在 InstaSpin 上可用。 为了显示反电动势效应是否是此问题的根本原因、您可以使用磁通减弱控制来测试电机。 我认为磁通减弱控制将有助于在高速下进行正弦驱动。 或者、您可以使用转子上磁场较弱的电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    James 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方黄色答案中突出显示的 James 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!