请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837C 主题中讨论的其他器件:DRV8837、 DRV8838、 DRV8832、 DRV8830、 CC2650
大家好、
很高兴看到您对新企业家的支持。我是来自印度的 Manik Sonawane 教授、我是电子和通信工程学教授。
对于我在学生项目的最后一年工程项目中向他们提供指导的学生项目的一些设计问题、我几乎不需要您的指导。
详细信息包括-
我们设计了6V 电池供电控制电路、以使用 Attiny13控制器和 DRV8837电机驱动器 IC 来操作6V 直流锁存阀。
除了使用微控制器睡眠模式和锁存脉冲计时持续时间外、我们无法获得预期的电池寿命。
我们将每天使用此 uint 进行50次操作、碱性电池的电池寿命至少为6至8个月1.5 v 四节电池。
请指导我必须选择哪种控制器和电机驱动器、并为我提供此类应用的任何电路参考。
谢谢、此致
Manik Sonawane 教授
maniksonawane@aol.in