This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:使用 Attiny13控制器和 DRV8837电机驱动器 IC 的电池供电控制电路、用于运行6V 直流锁存阀。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8838, DRV8837C, DRV8832, DRV8830, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672118/drv8837c-battery-operated-control-circuit-to-operate-a-6v-dc-latching-valve-using-attiny13-controller-and-drv8837-motor-driver-ic

器件型号:DRV8837C
主题中讨论的其他器件:DRV8837DRV8838DRV8832DRV8830CC2650

大家好、

很高兴看到您对新企业家的支持。我是来自印度的 Manik Sonawane 教授、我是电子和通信工程学教授。
对于我在学生项目的最后一年工程项目中向他们提供指导的学生项目的一些设计问题、我几乎不需要您的指导。
详细信息包括-
我们设计了6V 电池供电控制电路、以使用 Attiny13控制器和 DRV8837电机驱动器 IC 来操作6V 直流锁存阀。
除了使用微控制器睡眠模式和锁存脉冲计时持续时间外、我们无法获得预期的电池寿命。
我们将每天使用此 uint 进行50次操作、碱性电池的电池寿命至少为6至8个月1.5 v 四节电池。

请指导我必须选择哪种控制器和电机驱动器、并为我提供此类应用的任何电路参考。

谢谢、此致

Manik Sonawane 教授

maniksonawane@aol.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonawane 教授、您好!

    我认为 DRV8837、DRV8837C 和 DRV8838是此应用的最佳选择、因为它们的睡眠电流很低。

    或者、DRV8830和 DRV8832也可能适合您的应用。 这些器件在内部生成 PWM、以在一个电池电压范围内保持电机转速。 电流限制功能有助于在电机启动和失速情况下节省功耗。

    如果您在睡眠期间遇到额外的电流泄漏、请确保在睡眠模式下将器件的所有逻辑输入设置为低电平。 我们的输入很多时候都具有下拉电阻器、如果输入端保留高电平信号、该下拉电阻器将在睡眠模式下灌入电流。

    有关硬件示例、请转到每个器件的产品文件夹中的"工具和软件"选项卡。 您可以通过单击此帖子中的器件型号转到产品文件夹。

    至于控制器、我建议在 MSP430论坛上发帖以获取建议。 我们的 MSP430器件专用于功耗极低的应用。 如果您的学生有射频应用(如 CC2650)、我们还提供您可能还想考虑的各种低功耗射频 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonawane 教授:

    James 先生的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方黄色答案中突出显示的 James 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!