This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要更好的电机驱动器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8307, DRV8308, DRV8301, DRV8304, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670422/bldc-better-motor-driver-needed

主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV832XDRV8307DRV8308DRV8301DRV8304DRV8305

大家好、

我们正在寻找一款全新的电机驱动器、在无刷应用中取代 ST 的 L6235。   

驱动器应具有内部 FET。 并处理霍尔信号(也是控制器)。 控制应用的外部 uC 应该只关心方向和占空比。 与 L6235提供的相同。 要更换的 ST 驱动程序的 Rdson 过高。 这就是更换的动机。 除此之外、该驱动器非常适合。  

该接口可以随时访问。 并行、I2C、SPI。 这不相关。 与此密切相关的是 FET 位于内部、驱动器也是控制器(负责霍尔信号输入)

它应该接受至少高达36V 的电桥电压、或者如果没有选项、24V 可以是一个较小的替代方案。

你们可以为此应用推荐任何 BLDC 驱动器吗? TI 是否有任何与此接近的东西?

额外信息:它应该驱动的电机是 来自 Maxon 电机的低电感 EC-I 30。

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    一个器件具有内部 FET、无法直接控制霍尔、另一个器件可以控制霍尔、但没有内部 FET。

    具有内部 FET 的 DRV8312可满足电流和电压要求。 需要使用外部逻辑将霍尔信号转换为 PWM 输入。

    DRV8320H 具有1x PWM 模式、可直接使用霍尔传感器、但需要外部 FET。 外部 FET 的优势在于、您可以决定使用哪种 Rdson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回复。 那么、简单的答案是、您没有一个具有内部 FET 并接受霍尔输入的产品? 是这样吗?

    我看到您有许多其他预驱动程序8301、..02、.03、.04、.05等。 但老实说,我不清楚究竟有何不同之处。 您是否清楚这一点?  

    我们可以使用外部 FET、但需要将霍尔信号传输到驱动器。 我看到了12名候选人左右,但他们之间没有明显的区别。 您能向我简要介绍一下这些差异吗?

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    是的、简而言之、我们没有一款具有内部 FET 并接受霍尔输入的产品。

    根据需要将霍尔信号传输到驱动器和36V、请查看以下内容:

    DRV832x 系列器件、绝对最大电压为65V。 该系列中有4个、可供您选择所需的选项。

    0或3分别具有0或3个电流感应放大器。
    "H"是硬件版本、提供基本功能和通过引脚进行有限编程。
    "S"是允许完全编程的 SPI 版本。
    "R"版本具有内置稳压器。

    如果您可以控制 VM 上的电压尖峰、则绝对最大电压为45V 的 DRV8307和 DRV8308将是另一种选择。 DRV8307可用于运行有传感器 BLDC 电机、而 DRV8308具有可用的高级特性。 如果需要、DRV8308可在正弦模式下运行电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    我明白了。 但是、举例来说、我们仍然缺少概述;DRV8304还允许直接霍尔输入。 该图未显示在图中、但在数据表中作了进一步说明。 因此、04也是一个选项。 但您的建议中不包括这一点。 因此、可以肯定超过07和08个"容许"霍尔信号。 对我来说,仍不清楚两者之间有何差异。 我看到它们具有不同数量的电流放大器、是的、但 DRV8301、02、03等之间仍然没有明显的区别。 除了霍尔信号外、您的控制器有哪些用途、可以承受36V 电压? 我们是否应该意识到任何差异、例如成熟度级别或其他方面? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您回答正确;我错过了 DRV8304和 DRV8305。 DRV8304处于"预览"状态。

    DRV832x、DRV8304和 DRV8307/8具有所谓的1x PWM 模式。 DRV8304将此模式称为单 PWM 模式。 该模式允许霍尔信号直接控制栅极输出。

    这些器件之间的最大差异是电压范围和栅极驱动电流。 DRV8304的最大电压为40V、DRV8307/8的最大电压为42V、DRV8305的最大电压为45V、DRV832x 的最大电压为65V。 DRV8304的栅极驱动电流高达300mA、DRV8307的栅极驱动电流高达30mA、DRV8308的栅极驱动电流高达130mA、DRV8305的栅极驱动电流高达1.25A、DRV832x 的栅极驱动电流高达2A。

    所有器件都具有标准保护特性、例如欠压检测、VDS 故障检测和过热关断。 DRV8304、DRV8305和 DRV832x 还具有栅极故障检测功能。

    器件的成熟度可由第一个数据表的发布日期确定。 DRV8307/8是发布时间最长的器件(分别为2014年4月和2月);DRV8305接下来的版本(2015年8月)、DRV832x 是发布时间最晚的器件(2017年2月)、DRV8304处于预发布状态(未发布)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!