This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837 OCP 问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669636/drv8837-drv8837-ocp-question

器件型号:DRV8837

大家好、

我们的客户测试 DRV8837通过增加的负载电流、他们发现 DRV8837在2.3A (温度约为130deg ~ 150deg)时开始提供保护。

客户的问题是:

1.保护是由 OCP 还是 TSD 引起的?

2.根据数据集、DRV8837过流保护跳闸电平为1.9A ~ 3.5A。 范围很大、是否可以通过硬件或固件更改电流保护级别?

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    客户的问题是:

    1.保护是由 OCP 还是 TSD 引起的?

    >>如果输出在大约1ms 内禁用并重新启用、则为 OCP。 如果禁用和重新启用之间的时间更长、则为 TSD。

    2.根据数据集、 DRV8837 过流保护跳闸电平为1.9A ~ 3.5A。 范围很大、是否可以通过硬件或固件更改电流保护级别?

    >>无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、
    谢谢、这意味着 DRV8837电流保护范围容差为1.9A ~ 3.5A、客户无法更改。
    因此、某些器件可能会驱动超过3A 的电流、但 DRV8837仍无法提供保护、对吧?
    谢谢、此致

    周德熙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    正确、OCP 限制可能因器件而异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    Rick 的回答是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!