请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837 大家好、
我们的客户测试 DRV8837通过增加的负载电流、他们发现 DRV8837在2.3A (温度约为130deg ~ 150deg)时开始提供保护。
客户的问题是:
1.保护是由 OCP 还是 TSD 引起的?
2.根据数据集、DRV8837过流保护跳闸电平为1.9A ~ 3.5A。 范围很大、是否可以通过硬件或固件更改电流保护级别?
谢谢、此致
周德熙