请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8305-Q1、 MOTORWARE、 DRV8305
大家好、团队、
客户对 DRV8305-Q1EVM 感兴趣、并希望将电流限制值更改为35Ap-p 我们应该如何更改硬件和软件(Insta-Spin?)?
非常感谢您的帮助。
此致、
Akihisa Tamazaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户对 DRV8305-Q1EVM 感兴趣、并希望将电流限制值更改为35Ap-p 我们应该如何更改硬件和软件(Insta-Spin?)?
非常感谢您的帮助。
此致、
Akihisa Tamazaki
Garrett San、Rich San、
感谢你的答复。 很抱歉、我想再次确认。
我通过 CCS 从硬件设计文件中构建了.out 文件、然后我可以看到下面的 GUI。
满量程电压= 12V 意味着12Vrms?
满量程电流= 33A 意味 着33Ap-p?
最大电流= 5A 意味着5Arms?
客户希望尽可能使用24V 电机、最大电流为30Ap-p。 因此、我想再次确认、尽管您的答案是25Ap-p 我们应该忽略 GUI 中的值吗?