This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:[DRV8305-Q1EVM]如何更改电流限制值

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM, DRV8305-Q1, MOTORWARE, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672808/drv8305-q1evm-drv8305-q1evm-how-to-change-current-limit-value

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8305-Q1MOTORWAREDRV8305

大家好、团队、

客户对 DRV8305-Q1EVM 感兴趣、并希望将电流限制值更改为35Ap-p  我们应该如何更改硬件和软件(Insta-Spin?)?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山崎-圣,

    我们将在周三进行调查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rich San、

    谢谢你。
    客户在星期三等待。

    此致、
    Akihisa Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山崎-圣,

    遗憾的是、DRV8305-Q1EVM 的额定峰值电流仅为25A、无法进行修改以支持该电流量。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San、Rich San、

    感谢你的答复。 很抱歉、我想再次确认。

    我通过 CCS 从硬件设计文件中构建了.out 文件、然后我可以看到下面的 GUI。
    满量程电压= 12V    意味着12Vrms?
    满量程电流= 33A  意味 着33Ap-p?
    最大电流= 5A                意味着5Arms?

    客户希望尽可能使用24V 电机、最大电流为30Ap-p。  因此、我想再次确认、尽管您的答案是25Ap-p 我们应该忽略 GUI 中的值吗?

    非常感谢您的评论。

    此致、
    Akihisa Tamazaki





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山崎-圣,

    25A 限制来自 DRV8305-Q1EVM 用户指南。
    满量程电压、满量程电流和最大电流参数都来自 user.h 文件、该文件作为固件的一部分编译并加载到 C2000上。

    满量程电压是系统的输入电压、由变量"USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V"表示。 这默认为12V、因为 DRV8305-Q1专为12V 系统而设计。 如果客户打算使用24V 电源、则应将其设置为24V。

    满量程电流是系统中要测量的最大电流、由变量"USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A"表示。 但是、必须将其设置为大于最大预期电流、以避免超过0。 DRV8305-Q1EVM 支持的最大电流为25A、因此已为此将其设置为33A。

    最大电流是电机本身的最大电流额定值、由变量"USER_MOTOR_MAX_CURRENT_"表示。 默认情况下、motorware 设计为与最大电流为5A 的 Anaheim BLYL172S 配合使用。 user.h 文件已经包含了一些可能的电机、但是、如果他们使用自己的电机、客户应该将自己的电机及其参数添加到列表中、并修改 USER_MOTOR"变量的定义以使用他们新定义的电机。

    如果用户已经按照 DRV8305用户指南将 DRV8305文件添加到他们的 MotorWare DRV8305用户安装中、此文件将位于 ti\motorware\motorware_x_xx_xx_xx\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8305-q1evm_revA\f28x\f2802xF\src 文件夹中。 用户指南还提供了将新二进制文件加载到 EVM MCU 的说明。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    感谢您的回答。 我将尝试更改 User.h 并要求客户使用它。
    我将 关闭此主题。 让我再次询问客户或我是否有其他问题。

    此致、
    Akihisa Tamazaki