This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:连接有问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV10983EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674288/drv10983evm-problem-connection-any

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

早上好、我正在尝试相关的降级板。
通过所连接的 Any2USB 的配置、我无法使用 DRV109xx EVM 应用进行访问。
USB2Any 的设置参数是否正确?

在两台 PC 上进行了测试。 一个带有 Windows 7、另一个带有 Windows 10。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    您的固件看起来是最新的、我们知道该软件可以在 Windows 10和 Windows 7上运行、因此这些应该不会成为问题。

    下面是我要确认的内容:

    • 您是否以管理员身份运行该程序,并且您是否具有正在运行的计算机的管理员权限?
      • 否则、您将需要 DRV10x 的管理员权限来编写和访问我们使用的 LabVIEW 运行时引擎
    • 您是否安装 了 LabVIEW Run-Time Engine 2014
      • 如果您没有安装,则必须安装此软件才能使软件正常工作。 安装软件并重新安装 DRV10x GUI 软件
    • USB2ANY 上的黄色 LED 是否亮起并 稳定亮起 (即不闪烁)?
    • 如果 LED 闪烁、只需从电路板和计算机上拔下 USB2ANY 并将其插回即可。  此时 LED 应 保持亮起

    完成所有步骤后、请启动 GUI 并确保 DRV10983EVM 已正确加电、如 DRV10983 EVM 用户指南 快速入门指南部分所述。

    如果这不起作用、请告诉我。

    谢谢、

    Cole