请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983EVM 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
早上好、我正在尝试相关的降级板。
通过所连接的 Any2USB 的配置、我无法使用 DRV109xx EVM 应用进行访问。
USB2Any 的设置参数是否正确?
在两台 PC 上进行了测试。 一个带有 Windows 7、另一个带有 Windows 10。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、我正在尝试相关的降级板。
通过所连接的 Any2USB 的配置、我无法使用 DRV109xx EVM 应用进行访问。
USB2Any 的设置参数是否正确?
在两台 PC 上进行了测试。 一个带有 Windows 7、另一个带有 Windows 10。
谢谢。
您好、Giovanni、
您的固件看起来是最新的、我们知道该软件可以在 Windows 10和 Windows 7上运行、因此这些应该不会成为问题。
下面是我要确认的内容:
完成所有步骤后、请启动 GUI 并确保 DRV10983EVM 已正确加电、如 DRV10983 EVM 用户指南 快速入门指南部分所述。
如果这不起作用、请告诉我。
谢谢、
Cole