This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:MM 的 ESD 额定值

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674037/drv8881-mm-of-esd-ratings

器件型号:DRV8881
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我的客户想知道大约 mm 的 ESD 额定值。
请回答下面的问题吗?

Q1:DRV8881的 MM 速率是多少?
问题2:您能告诉我测试条件吗?

      ->-要测试多少次 DRV8881输入单次冲击?  
如果您输入多次单次冲击,您能告诉我一个输入脉冲和下一个输入脉冲之间的间隔时间吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我们将在周一进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    机器放电模型不再用于器件 ESD 认证。

    请执行网络搜索以"停止使用机器模型进行器件 ESD 认证"。 您将找到许多说明原因的白皮书链接。