请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8881 主题中讨论的其他器件: 冲击
您好!
我的客户想知道大约 mm 的 ESD 额定值。
请回答下面的问题吗?
Q1:DRV8881的 MM 速率是多少?
问题2:您能告诉我测试条件吗?
->-要测试多少次 DRV8881输入单次冲击?
如果您输入多次单次冲击,您能告诉我一个输入脉冲和下一个输入脉冲之间的间隔时间吗?
此致、
Shimizu