Thread 中讨论的其他器件: DRV110、
高 要求部分 是 电磁阀热插拔。 使用 DRV120EVM 板时 、热插拔 会导致器件发生故障。
对 EVM110执行相同的测试时未发生故障。 通过比较 两个 EVM 、DRV110上使用的 MOSFET 在漏源极之间具有600V 额定电压。
是否可以使用 DRV120实现相同的性能?
输入 电压为24V 保持电流设置为50mA (使用电流探头测量),命中电流电位计完全按时钟方向计数
PWM 频率设置为最小 化尖锐声。 电磁阀的最大直流电流消耗为~130、具有180欧姆的阻抗。
BTW 您对选择最佳 PWM 频率有什么建议吗?
谢谢