This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:可将 VREF 设置为5V

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673738/drv8701-in-possible-to-set-vref-at-5v

器件型号:DRV8701

您好!

我有 DRV8701EVM、最大 VREF 为3、3V。 我看到 DRV8701的数据表、它指示我们可以将 VREF 设置为 AVDD (最大值为5.2V)。

我知道 DRV8701EVM 的最大电压设置为3.3V、用于保护开发板。 如果我开发用于电机控制的新电路板、我可以将 VREF 设置为 AVDD 以获得高电平电流?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Berenguer、

    是的、您可以将 VREF 连接到 AVDD 以实现更高的电流电平。

    另一种选择是降低感应电阻器、以最大程度地减小电阻器中的功率。